This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3RL02:IBIS 模块中的 CDC3RL02B 模型选择器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/816497/tina-spice-cdc3rl02-cdc3rl02b-model-selector-in-ibis-module

器件型号:CDC3RL02
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

IBIS 模块显示有三个有关 CLK_OUT 的选项、CLK_OUT 在这里意味着什么?

如果它表示 LDO 的 Vcc、则与数据表不匹配、因为内部 LDO 为1.8V。 请帮您解释一下。 谢谢!

  

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这是施加电压电平的 CLK_OUT 引脚的输出。  这应该与施加在 VBATT 上的电压相匹配。

    当 VBATT = 5V 时、使用型号 CLK_OUT_50

    当 VBATT = 3.3V 时、CLK_OUT_33

    VBATT = 2.3V 时为 CLK_OUT_22

    此致、