This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:有关电路板厚度(从射频表面到接地层)的 LMX2572EVM 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817161/lmx2572evm-lmx2572evm-question-regarding-board-thickness-from-rf-surface-to-ground-layer

器件型号:LMX2572EVM

我想设计一些与 LMX2572EVM 板类似的器件、但需要使用额外的组件进行滤波和放大。 如果我使用的是8密耳厚的电路板、而不是像评估板那样使用16密耳、则会大大减少从射频布线宽度到 IC 引脚宽度的转换。 选择16mil (射频部分)而不选择其他宽度时、设计注意事项是什么? 对于使用8密耳等更薄的电路板、是否有任何设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    从电气角度而言、只要为阻抗控制选择了合适的布线宽度、变化就不会太大。 如果需要、厚度的减小将减小电源旁路电感、这是一个小改进。 同样、假设电路板之间的覆铜厚度保持不变、热差异也不大。

    从机械角度来看、PCB 厚度差异会影响热循环和一般制造公差、这会对射频信号完整性、焊点的可靠性和组装成本产生一定影响。 对于这种机械问题、您可以从 PCB 制造商处获得更详尽的答案。

    此致、