This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:时钟输出频率最高可达3000MHz?μ s

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/816467/lmk04808-the-clock-outputs-frequence-can-up-to-3000mhz

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件: LMK04832

我们需要一个 JESD204B 时钟器件、该器件可以将时钟输出为2880MHz 或3000MHz。,类似于 LMK04808。但数据表中说:时钟速率高达1536MHz、那么、我们是否可以使用 LMK04808?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04808在1536MHz 输出以上不一定能工作。 我建议查看 LMK04832、它支持多达7个 JESD204B 目标、并在 CLKout 引脚上提供高达3100 MHz 的旁路模式。

    此致、