This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572如何在-55°C 下工作、对芯片有何影响?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/816410/lmx2572-how-does-the-lmx2572-work-at--55-c-what-effect-does-it-have-on-the-chip

器件型号:LMX2572

你(们)好

LMX2572如何在-55°C 下工作、它对芯片有何影响?

谢谢、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随意地认为 、一般而言、相位噪声性能在较低温度下实际上会提高。  最大的问题是 LDO 可能需要更多的余量、因此您需要在电压范围的较高端运行。  即尝试保持高于 Vcc>=3.3V。

    我的官方答复是、这超出了器件的工作范围、并且在生产中无法保证或测试此性能。  因此、如果您遇到在-40C 以下运行时出现的任何问题、这些都将是您的问题、TI 没有义务为您提供支持。  

    此致、

    Dean