This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:使用 FOD1 &放大器时输出偏斜数据;IOD1同时将时钟输出到 Y1 &放大器;Y2

Guru**** 2592080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801895/cdci6214-output-skew-data-when-using-fod1-iod1-outputting-a-clock-to-y1-y2-simultaneously

器件型号:CDCI6214

您好、 当输出引脚 Y1P/N 和 Y2P/N 输出由 FOD1和 IOD1生成的相同时钟时、您是否有关于这些引脚的延迟差的数据。

在本例中、CH1_mux 配置为1h = CH1 、CH2_mux 配置为0h = CH1。

我 想知道 这两 个时钟之间的最大相位差是多少。

此致、     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的表6.19中给出了输出偏斜。 此外、您还可以使用数字延迟功能对齐输出之间的相位。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中给出的偏斜是拼写错误值。 我测量了 Y1和 Y2之间的偏斜、当时它们都由通道1的 FOD 和 IOD 驱动、并且得到了大约500ps 的偏斜。

    您是否也具有偏移规格的最大值?

    我认为在使用相同(完全)的 FOD 和 IOD 分频器并将它们输出到 Y1和 Y2上时、我无法使用数字延迟来补偿偏斜、只会同时延迟两个输出的时钟相同的时间。 对吧?

    此致、

    斯坦法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefaan、

    我将查看这个并返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefaan、

    您看到的可能是同步问题、而不是偏斜问题。 通道分频器和小数分频器会增加相位不确定性。 换言之、输出和输入之间的相位关系是不确定的、可能会在下电上电或 VCO 重新校准后发生变化。

    您可以在每次点击"Re-CAal"或执行下电上电时快速检查500ps 相位差是否恒定。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao Z、

    我对 输出和输入之间的关系不感兴趣。 我对两个输出(例如 Y1和 Y2)之间的关系感兴趣、这两个输出仅由一个和同一个 FOD + IOD 分频器驱动(通过设置 CH1_mux 和 CH2_mux、使它们都选择与输出时钟相同的 CH) 。 我认为这是由偏斜所导致的。

    如果 CH1_mux 和 CH2_mux 实际上只是一个多路复用器、则 Y1和 Y2输出端的信号之间应该只有一个固定的延迟(从 IOD1的路由 + CH1/2_mux 中的延迟等)。 输出 Y1和 Y2)。 这将导致 引脚 Y1和 Y2处的时钟之间的相位差。 我想知道是否有信息说明这种差异在时间单位方面有多大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefaan、

    很抱歉耽误你的时间。 恐怕我们没有包含 FOD 的最大偏斜数据。 但是、我无法在 CH1和 CH2之间看到500ps 的偏斜。 您能否共享您的 ticspro 配置(.TCS 文件。 File -> Save)?

    此致、

    Hao