This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PERFEVM:连接到具有并行端口的 PC

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802191/cdce906-706perfevm-connect-to-pc-with-parallel-port

器件型号:CDCE906-706PERFEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

请求:

CDCE906PWR/CDCE706PWR 的用户指南请参阅: 将并行端口电缆连接到 PC 和 EVM 并行端口。

但该演示缺少匹配的连接电缆。  根据 EVM 用户指南的 BOM、并行端口为 DB25端口

已使用打印机电缆进行连接。 已将 USB 端口连接至 PC 和 CDCE906PWR/CDCE706PWR EVM 并行端口。  

但 PC 无法识别演示。

此外、上部计算机中使用的软件是 8.6版的 LabVIEW 软件。

 

问题:

为什么将 UBS 连接到 PC 的电缆和用于演示的并行端口不起作用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在调查您的请求、需要进行一些调查。 我下周初会再回来。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

      您的调查进展如何? 您是否有一些结果或建议?

    此致、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    内部调查仍在进行中。 我订购了一个板并安装了 GUI 软件。 电路板已到货、但包装盒中未包含电缆。 产品文件夹不指示此器件应随附并行端口电缆、但我将对此进行深入研究。

    我将尝试找到一条并行端口电缆来测试 EVM。 我将在下周向您介绍最新情况。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    当 Lane 正在等待并行端口电缆时、您可以尝试以下操作:

    1:器件已预编程。 您能否遵循用户指南并查看您是否获得预期输出?

    2.是否可以尝试通过跳线 J17对 SMBus 进行编程(将数据和时钟线连接到您自己的微控制器)? 如果您碰巧有 USB2ANY、则可以使用以下线程中提供的库来轻松控制 USB2ANY 并编写您自己的脚本。

    e2e.ti.com/.../2957499

    此致、
    Hao