This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2106:寿命

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/806212/cdclvd2106-longevity

器件型号:CDCLVD2106

您好!

我看到"CDCLVD2106"分贝 处于激活状态。 我想知道 它的寿命是什么? 从1到6的缓冲是通用还是特殊的?

我问它,因为我通常 知道缓冲区1:8或1:10,但通常不是1:6,它 是否广泛 ?

谢谢、

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    CDCLVC2106在可预见的未来将保持有效。 我不能评论几年来的寿命,但很快就不会过时。

    请注意、CDCLVD2106是一个双路1:6缓冲器。 它可能不像1:8那么受欢迎、但除此之外没有什么特别的。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指"受欢迎"在 TI 还是在大厅市场?
    我必须说、从我看到的双1:8在2.5V 电压下工作、它仅在 TI 存在、它在 IDT 中的等效工作电压仅在1.8V。
    但是、双路1:6 CDCLVD2106及其在 IDT 中的等效器件均可在2.5V 电压下工作。
    因此、双路1:6比双路1:8更受欢迎、如果我错了、请纠正我的错误...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    我只是在 TI 内部进行一般性介绍、我没有竞争对手器件的市场信息。

    此致、
    通道