This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通道分频器寄存器设置

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/806383/lmx2594-channel-divider-register-setting

器件型号:LMX2594

您好!

 

我的客户使用 LMX2594通道分频器作为1/2、CHDIV = 0。

但是,他们在生产时错误地设置了 CHDIV_DIV2=1 (使能>2驱动器缓冲器)。

由于启用了>2分频缓冲器、我的客户认为器件功耗应该比 CHDIV_DIV2 = 0时高一点。

除了更大的功耗之外、还有其他问题吗? 当设置 CHDIV = 0时、通过设置 CHDIV_DIV2 = 1可能会出现任何性能下降或问题?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirano-San、

    电流消耗是主要的影响、远端杂散(如果存在)可能会增加一点、但不应显著。