This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:适用于12G-SDI 应用的 CDCI6214

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03328, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/805914/cdci6214-cdci6214-for-12g-sdi-application

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMK03328、 LMK05028

大家好、

Q1)。 CDCI6214是否可用于12G-SDI 应用、该应用可在自由运行时使用?

Q2)。 是否有使用 CDCI6214进行 SDI 应用的成熟设计?  

Q3)。 如果 CDCI6214无法支持12G-SDI 应用程序,您是否有类似定价的建议?

[输入/输出频率]
基准输入时钟:27MHz (TCXO)
输出时钟1:148.5MHz
输出时钟2:148.5/1.001 MHz (148.351648...MHz)
 *在自由运行的系统中使用。
 *将根据视频格式使用任一输出时钟。

我知道该器件可以生成两个频率(使用148.5/1.001 MHz 的分数输出分频器)、 然而、我担心的一点是、当输出时钟、尤其是148.5/1.001 MHz 时、用作 FPGA SDI 串行器的 TX 时钟时、它是否能够满足 SMPTE 抖动要求。

我们知道 LMK03328或 LMK05028是要使用的最佳器件、但这些器件不符合客户在价格和尺寸方面的要求。
竞争器件的价格非常低。

非常感谢您的建议。 是否可以在5月29日之前得到您的评论?

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    A1。 不建议将 CDCI6214用于此应用

    答2. 遗憾的是、此器件没有可用的参考设计

    答3. 我们正在开发一款适用于此应用的线路图器件。 我可以在私人邮件中向您发送一些附加信息。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane-San:

    我明白了。

    您可以通过私人邮件向我发送信息吗?

    感谢你们的支持!!

    此致、
    Kawai