This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:RFOutA 与 RFOutB 延迟间的关系

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/805449/lmx2592-rfouta-vs-rfoutb-delay

器件型号:LMX2592

尊敬的 Dean:

如果 RFOutA 和 RFOutB 都处于活动状态(并产生相同的频率、配置相同)、是否有任何数据描述了输出之间的延迟?  如果输出设计在内部具有匹配的长度、为了产生非常小的延迟、我还想知道这一点。

谢谢!

Marjorie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马约利

    遗憾的是、我们没有描述 RFoutA 到 RFoutB 偏差的正式数据。 RFoutA 和 RFoutB 的输出结构设计为匹配、但我们没有这方面的特性数据。

    另请注意、我们在2017年7月的数据表中交换了这些引脚的引脚极性、以便使偏斜保持不变。 我们实际上已经了解了这一点、它似乎匹配良好、只是没有正式报告或数据。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    谢谢、知道它们是为匹配的偏斜而设计的、这仍然很有帮助。

    此致、

    Marjorie