This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310-EVM:正弦输入-方形输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801939/cdclvc1310-evm-sine-input---square-output

器件型号:CDCLVC1310-EVM

你(们)好
我将使用10MHz Rubidium 标准构建时钟分配网络作为输入信号。 信号是正弦波(1.5Vpp)。 其他仪器(应提供此时钟基准)需要电路提供的方形输入。 我尝试简单地将正弦信号馈入 PRI_INP 端口、并获得方形输出。 遗憾的是、这仅适用于高达1.8V 的低电源电压、高于电路板根本不输出信号。 此外、输出信号显示所有电压的非方形伪影。 因此,我想知道为什么我不观察到输出信号高于1.8V (平方变为 DIRac 脉冲并消失),以及输出信号在频率和抖动方面是否可靠。 换言之:在略低于1.8V 的任意值时、我是否能够可靠地为我的特定任务提供电路板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    您能给我提供一些更多信息吗?
    您使用的是什么 Vdd?
    您使用的是什么 Vddo?
    您的输入格式是什么?

    我建议查看绝对最大额定值表、输入电压必须介于-0.5V 和 VDD + 0.5V 之间。此外、请查看输入特性表以确定输入信号是否有效。 它是单端/差动、交流/直流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    1) 我目前正在将信号馈送到 PRI_INP (单端直流)中。 该特定信号具有正弦格式(原子时钟) 10MHz、1.5Vpp、无偏移。 对于内核电源电压、我选择了+3.3V (VDD)、而对于输出电源电压+1.6V (VDDO)、我选择的是任意的。 我的目标是获得10MHz 和0.25V <Vpp<1.5V. 的方波输出信号 我的设置是否正确?

    2) 我读出了2V/ns 输入边沿速率、显然10MHz 正弦输入未达到该速率。 有问题吗? 它会以哪种方式影响电路/输出信号? 我是否必须期望发生频移、经修改的信号? 我想知道、由于我的所有提供输出信号的器件(输入是上面描述的正弦信号)都将其识别为有效的参考时钟信号、尽管在使用示波器查看信号时、我会观察到一些奇怪的特性、这些特性肯定不是正方形的。 或者、我是否可以简单地使用不同的输入端口(振荡器、PRI_IN)来达到我的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 我目前正在将信号馈送到 PRI_INP (单端直流)中。 该特定信号具有正弦格式(原子时钟) 10MHz、1.5Vpp、无偏移。 对于内核电源电压、我选择了+3.3V (VDD)、而对于输出电源电压+1.6V (VDDO)、我选择的是任意的。 我的目标是获得10MHz 和0.25V <Vpp<1.5V. 的方波输出信号 我的设置是否正确?

    2) 我读出了2V/ns 输入边沿速率、显然10MHz 正弦输入未达到该速率。 有问题吗? 它会以哪种方式影响电路/输出信号? 我是否必须期望发生频移、经修改的信号? 我想知道、由于我的所有提供输出信号的器件(输入是上面描述的正弦信号)都将其识别为有效的参考时钟信号、尽管在使用示波器查看信号时、我会观察到一些奇怪的特性、这些特性肯定不是正方形的。 或者、我是否可以简单地使用不同的输入端口(振荡器、PRI_IN)来达到我的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)对于 Vdd = 3.3V、数据表列出了 VIH > 2V 且 VIL < 1.3V。我相信没有偏移的1.5Vpp 将导致问题。 针对这一点的修正是使用一个更高的 Vpp 输入、或者 Vdd = 2.5V、在这种情况下、Vpp 要求仍然不被满足、但更接近。 请参阅"输入特性"表的"单端直流特性(PRI_INP、SEC_INP)"部分。

    2) 2)您在这里看到的问题可能与上述问题有关、请告诉我输入 Vpp 校正后输出信号是否仍然看起来相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    我收到一封通知、上面的内容未能解决您的问题。 请描述一下您尝试上述操作时发生的情况。 此外、输入和输出端的示波器截图可能有助于进一步调试该问题。