This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抖动清除器的相关信息

Guru**** 2932950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318, CDCE62002, CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802982/related-to-jitter-cleaner

主题中讨论的其他器件:LMK05028LMK05318CDCE62002CDCLVC1103

我们需要支持干净抖动...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Priyanka、

    您可以从抖动清除器选择指南开始: www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图...我们需要清除抖动晶体输出、分频器输入和 output..please 建议不进行编程的清除抖动 ICe2e.ti.com/.../sch_2D00_divider_2D00_circuit_2D00_1.pdf……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕所有抖动清除器都需要编程。 但是、您可以选择具有 EEPROM 的器件、以便对器件进行预编程、而无需在应用中进行进一步编程。 您可以查看 LMK05028和 LMK05318。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只需要两个输出、因为未使用的输出会产生悬空。。。您是否有任何其他抖动清除器 IC 或其他除法器 IC、它除以32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下我之前发送的选择指南、会发现有一列"输出数量"。

    例如,CDCE62002有两个输出。 如果您查看其数据表、第一页显示它支持32分频。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何其他电路或想法在不使用抖动清除器 IC 的情况下消除抖动...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抖动消除的理念是使用 VCO 相位噪声来替代环路带宽外噪声基准的相位噪声。 因此、它需要 PLL、而不是一个简单的结构。

    根据您对抖动的要求、您可以选择更干净的时钟源、而不是执行抖动消除。

    您可以查看时钟发生器选择指南 :www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用 CDCLVC1103来消除晶体输出(74.25MHz)的抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的说明、CDCLVC1103是合适的。 它具有两个差动输出、支持32分频、支持74.25输入。 但正如我说过的、抖动清除器不是简单的 IC、因此始终需要寄存器编程。

    此致、
    Hao