This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:VOSCin 绝对最大值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803734/lmx2592-voscin-abs-max

器件型号:LMX2592

您好!

数据表中的绝对最大状态 VOSCin 可在 Vcc = 0V 时处理高达1Vpp 的电压。  每个引脚8和引脚9是单独(S/E)还是一起(差分)使用?  例如、如果 VOSCin 被驱动为 S/E、这是否意味着 OSCinP (引脚8)能够处理高达1Vpp (4dBm)的电压?

如果1Vpp 限制适用于以差分方式驱动 VOSCin 的情况、S/E 情况下的绝对最大值是多少?

谢谢、

Marjorie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Marjorie。

    我现在不确定答案。 我要求设计团队提供有关此规范的更多详细信息、并将很快返回给您。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1Vpp 用于差分和单端。

    使用差分时、差分摆幅最大为1Vpp;使用单端时、单端摆幅最大为1Vpp 1Vpp 是针对 OSCin_P - OSCin_N 指定的

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您跟进并回答我的问题。  答案的细节有些出乎意料。  我本来希望未上电时每个引脚的电压摆幅会受到 ESD 二极管的限制、因此 S/E 与差分情况会有所不同。

    此致、

    Marjorie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马约利

    在此数据表中、我认为差分电压为 VoscinP- VoscinM 或两个引脚之间的电压差。 在单端情况下、假设互补输入引脚通过交流电容器(和50欧姆分流器)接地。

    但话虽如此、我注意到电气规格显示最大电压为2Vpp、但绝对最大额定值为1.8V、因此我对该数据表不是很有信心。 我需要对此进行研究。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dean!

    我非常感谢您对我的设计充满信心。  确保 LMX2592输入在各种工作条件下不会过载非常重要。

    此致、

    Marjorie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marjorie、

    好的、我已经确认了它的工作原理:

    如果 Vcc=0、那么您可以为每个引脚输入1Vpp。 这意味着、如果这是单端的、它是1Vpp、但如果它是差分的、它是2Vpp。
    2、IV Vcc=3.3、那么您可以为每个引脚输入1.8Vpp。 这增加了高达3.6V 的差分电压。 因此、2Vpp 差分规格是可以的。

    这假设信号是交流耦合的。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我的输入是交流耦合的、因此您的响应100%有效。  非常感谢您的澄清!

    此致、

    Marjorie