This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010EVM:Windows 10计算机上无法安装驱动程序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804943/cdce72010evm-driver-can-not-be-installed-on-windows-10-machine

器件型号:CDCE72010EVM

正如其他用户所指出的、CDCE72010板的驱动程序不能安装在 Windows 10计算机上。 有人建议使用 usb2any 适配器绕过微控制器、但没有提供进一步的说明。 有人可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢  

Swadesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swadesh、

    我想 Robert 的意思是、您可以使用外部控制器来控制 SPI 接口。 如果您碰巧有 USB2ANY、则可以使用本文 e2e.ti.com/.../2957499上共享的 dll 库 来编写用于 USB2ANY 控制的简单脚本。

    此致、
    Hao