This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:Linux 驱动程序

Guru**** 2769655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804421/lmk03318-linux-driver

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: INA219

尊敬的团队:

作为主题、您能不能请告诉我我们是否有适用于 LMK03318的 Linux 驱动程序? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    我对您的要求有点困惑、请您详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhu:

    与 INA219类似、我们在 TI.com 上为 INA219提供了 Linux 驱动程序。 因此、客户希望检查我们是否可以为 LMK03318提供 Linux 驱动程序。

    http://www.ti.com/product/INA219/toolssoftware

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用于对器 件进行编程的软件是德州仪器(TI)时钟与合成器(TICS)专业软件、可在工具与软件部分找到该软件。 没有 Linux 驱动程序。