This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:削波正弦输入

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803912/cdclvc1103-clipped-sine-input

器件型号:CDCLVC1103

大家好、我正在寻找具有3个或更多 LVCMOS 输出的扇出缓冲器。 我的输入是来自 TCXO 的削波正弦。 此器件是否会处理此类输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Svein、

    请查看时钟缓冲器选择指南 :www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了选择表、但 找不到 LVCMOS 缓冲器的任何削波正弦波。  您是否有将削波正弦作为输入信号用于 LVCMOS 缓冲器之一的实际经验?

    此致、

    Svein Inge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svein、

    数据表通常提供时钟输入要求。 例如、对于 CDCLVC1103、有以下表格:

    只要您的时钟输入满足这些要求、信号的形状(削波正弦)就无关紧要。 当然、最安全的方法是在本例中遵循 LVCMOS 格式的摆幅要求、使用交流耦合并在外部创建共模。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您将其清除。 我想我需要我们的 TCXO 制造商提供更多信息。

    此致、
    Svein Inge