This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC329A:封装热阻

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC329A, CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803682/cdc329a-package-thermal-resistance

器件型号:CDC329A
主题中讨论的其他器件: CDCVF2505

您好、Pol、

大家好、  

您能给我 CDC329A SOIC-16封装(Rth_ja)的结至环境热阻吗?

我在数据表中找不到它、

 

我的应用是具有49-51%输出占空比的单通道40MHz 5V (输入/输出)时钟缓冲器。  

您是否知道是否有一个“更好”(或更新)的设备可以完成该工作?

 

谢谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    对于 CDC329A、RTH_ja = 80度 C/W。

    您可能对此应用感兴趣的 CDCVF2505。 CDCVF2505输出可调节为50%占空比、与输入占空比无关。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的建议、但我需要个5V (输入和输出)时钟缓冲器。

    还有其他建议吗?

    此致、

    POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    请查看时钟缓冲器选择指南 :www.ti.com/.../products.html

    当 Vcc = 5V 时、有17个器件可供选择。

    此致、
    Hao