This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:当设置 SYSREF 请求模式时、SYSREF CLK 将不会输出或不是122.88M。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804634/lmk04828-when-setting-the-mode-of-sysref-request-sysref-clk-will-not-output-or-be-not-122-88m

器件型号:LMK04828

降级:

请帮您检查问题。

客户使用 LMK04828为 FGPA 和 AD9371输出122.88M 主时钟和 SYSREF CLK。

现在、它将正常产生122.88M、但是、当设置 SYSREF 请求模式时、SYSREF CLK 将不会输出或不是122.88M。

请 有助于检查代码、原理图和设置 GUI:

e2e.ti.com/.../TICS_5F00_IN_5F00_30p72M_5F005F00_Out122p8M_5F00_SYSREF.rar

请 请提供一些建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    在 SYNC/SYSREF 页中、尝试更改 SYSREF 时钟分频器并使 SYSREF 频率 正确。