This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:有关该器件的一些问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803577/lmx2572-a-few-questions-about-the-device

器件型号:LMX2572

您好!

我对使用 LMX2572评估板时的器件有一些疑问。

使用内部通道分压器时、我的电流消耗似乎比预期的要大

我已经在2个 EV 电路板上对此进行了测试、似乎获得了20mA 的电流凸点(在选择 CH div 时)、而不是数据表中的大约10mA

两个电路板均使用20MHz 时钟从外部计时、板载100MHz TCXO 断开连接。 电荷泵电流为2.5mA、环路滤波器组件提供~30kHz 的带宽(不同于电路板随附的默认组件)。 两个电路板均提供3.3V 电压、并且配置相同。 输出仅取自正 A 通道(B 断电)、负输出端接50欧姆。

对于第一个:

在4.5GHz 时、我得到的功率为1.23dBm、电流为67.5mA (VCO)。 3GHz 时、我得到2.2dBm、87.5mA (div 2)

第二个问题:

在4.5GHz 时、我获得1.31dBm 和73.9mA (VCO)。 3GHz 时、I 得到2.31dBm、97.5mA (div 2)

当通道分压器开启时、典型电流应降低约10mA 时、这大约是20mA 的凸点。 我是否缺少任何可以保证额外电流的配置?

+卡之间的差异很大、指定的电流仅为典型值~我想知道是否有任何有关预期结果的信息-测试卡的最大/最小电流等

2.在我的应用中,我可能需要使用3V 稳压器,而不是典型的3.3V 稳压器。 如果(由于电源电压精度)电压降至2.9~2.95V 范围、器件的运行是否会出现严重问题? 或者、您是否建议不惜一切代价避免这种情况?

电压要求有多严格?

3.当输出 B 断电并将输出 B 的源选择为高阻抗时、我注意到器件出现问题(振荡类型)

在 VCO 输出 A 的某些频率下、输出 A 将会振荡/未正确上电。 当输出 A 被选至通道分频器时、通常会发生这种情况、但当输出 A 被选至 VCO 时、也可能发生这种情况。 将输出 B 的源更改为 VCO/通道分频器、可解决此问题(B 仍处于断电状态、无论端接电阻是50欧姆还是保持开路状态)。

我想知道这是不是建议为未使用的输出选择 VCO 的原因? 或者它是否是已知问题?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    (1)您使用的是不同的 VCO 内核、4.5GHz 内核和6GHz 内核。 请使用相同的 VCO 内核重试。 此外、即使未使用其中一个输出、也请对两个输出使用相同的输出多路复用器(OUTx_MUX)设置。
    (2)虽然我相信我们的器件将在3V 甚至2.9V 的电压下工作、但这不是我们可以保证工作的电源电压、如数据表所示。 因此、简而言之、请使用3.3V 电源。
    (3)我认为这个问题与输出多路复用器有关、如果未使用其中一个输出、我们建议将 OUTx_MUX 设置为相同的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、

    对快速和点响应印象深刻-谢谢!

    1 -使用同一 VCO 内核时、启用通道分频器的功耗实际上仅增加10mA。

    只是每个 VCO 内核的电流都有很大的不同~我将为我的应用做更多的测试。

    但是、我测试过的器件之间的电流差异仍然相同、大约为8mA。 除典型值外、是否还有任何有关器件电流消耗的其他信息?

    这是为了了解器件的最大电流是多少-从而在一定程度上指示器件是否正常工作。

    我主要关心的是寄存器中的一个输出和典型输出功率-> 31、但其他条件也是可以的。

    提前感谢、

    —Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我想这两个 EVM 锁定到了不同的 VCO 内核。 VCO3和 VCO4均可支持4.5GHz。
    您可以重新读回寄存器 R110来查看正在选择哪个 VCO 内核。
    您还可以选择要使用的 VCO 内核。 设置 R20[10]=1以启用 VCO_SEL_FORCE。 对于 VCO3或 VCO4、设置 R30[13:11]=3或4。
    我检查了相同 VCO 内核在相同温度下的特性数据、器件间电流消耗变化约为4mA。