This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM:

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804603/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM

RFboutB 和 RFboutA 能否针对不同的频率进行独立编程? 我们需要基于156.25MHz OSCIN P/N 时钟的19.375GHz RFoutA 和15GHz RFOutB。

感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    遗憾的是、RFoutA 和 RFoutB 不能随意不同、因为两个输出共享同一个 VCO 和输出分频器。 因此、无法同时完成19.375和15。

    此致、
    Hao