This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:CDC3RL02BYFPR 的电流消耗数据

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804263/cdc3rl02-current-consumption-data-for-cdc3rl02byfpr

器件型号:CDC3RL02

大家好、整个团队

能否让我就以下查询获得您的建议?

  • VBAT:3.3V/3.6V/4.2V

  • 要求
    • 电流消耗数据
  • 条件
  • VBAT:3.3V/3.6V/4.2V
  • 电容负载:10pF
      • 在 CLK_OUT1和 CLK_OUT2上工作的26MHz 输出

      • 26MHz 输出仅在 CLK_OUT1下工作

      • 在 CLK_OUT1和 CLK_OUT2上工作的52MHz 输出

      • 52MHz 输出仅在 CLK_OUT1下工作

 

下面是数据表中的30pF。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    我给你发了一封电子邮件。 请在"helpme" SharePoint 中创建一个线程。

    此致、
    Hao