This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:50%占空比振荡器频率

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804594/lmc555-50-duty-cycle-oscillator-frequency

器件型号:LMC555

请帮助解释一些意外结果。

我在一个稳定的 LMC555CTPX 振荡器中具有3570欧姆和100pF 电阻。 数据表第9.6段、第16页

我的电路板和仿真以1MHz 的频率运行、但 f=1/(1.4*Rt*CT)会产生所需的2MHz。

我缺少什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    您缺少传播延迟、因为简单公式不包含该延迟。 2MHz 接近最大频率、这只是3MHz 的典型值、这几乎完全是传播延迟。  对于2MHz、请尝试从1k 欧姆和370pF 开始。  如果在5V 时使用、可能需要使用较低的电容值。  在5V 电源下、可能根本不会获得2MHz。

    下面是一个更准确的可定态公式。  对于50%的电路、RA + RB 变为 RC + Ron (高电平)、RB + Ron 变为 RC + Ron (低电平)

    遗憾的是、tPLH 和 tPHL 不是数据表规格。 此外、Ron (高)>Ron (低)