This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:AM 噪声调制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804385/lmx2592-am-noise-modulation

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

这是先前已结束的员额的延续。

我在频谱分析仪上看到 LMX2592输出端的噪声调制。

调制似乎在3.5GHz 和5GHz 之间是固定的。 振幅不是固定的-随着我降低分辨率带宽、噪声和调制也会下降。 噪声和调制在低至-100dBm 的条件下可见。

我通过将输出频率设置为3GHz 并使用陷波滤波器移除载波来测量上述频率、以便能够测量低至-100dBm 的功率。 输入基准频率= 30.72MHz、PFD = 10.72MHz。

如果您可以再次尝试查看您是否可以观察此调制、那将不胜感激。 调制就像对噪声进行 AM 调制一样。 调制峰值之间的间隔约为320MHz。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    此类推波与输出缓冲器相关。 我们已经看到了 LMX2594的问题、LMX2594与此类似、在这种情况下、放置外部滤波器可能会导致一些缓冲器稳定性问题。 换句话说、尝试在滤波器之前放置一个电阻焊盘、以实现更好的阻抗控制、我认为这很可能会使您的问题消失。

    此致、
    Dean