This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC2516:这是 TI 最接近 IDT MPC941AER2的产品吗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2510A, CDCLVC1112, CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/804164/cdc2516-is-this-the-closest-ti-cross-to-the-idt-mpc941aer2

器件型号:CDC2516
主题中讨论的其他器件:CDCVF2510ACDCLVC1112CDCLVC1310

您好!  TI 交叉参考工具将 CDC2516返回 为离 IDT MPC941AER2最近的交叉点、但该 TI 器件在数据表中列为 NRND。  建议 改用 CDCVF2510A、但这似乎不符合我客户的要求(如下所示)。  您是否有任何其他我们可能建议的替代器件、它们具有与 IDT 器件类似的功能和/或满足以下需求?

VCC= 3.3V

输入类型:LVPECL

输出类型:LVCMOS

输出(最好) 1:27 (最小值)

或-

输出

    1. 1至24 (最小值)

    1. 1至6

此外、TI 产品文件夹仍将 CDC2516列为 有效、但在数据表中显示 NRND。  真实状态是什么?  如果是 NRND、我可能会建议产品文件夹清楚地反映该信息。

谢谢、

Meredith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meredith:

    遗憾的是、我们没有能够满足这些要求的单芯片解决方案。 客户可能对 CDCLVC1310或 CDCLVC1112感兴趣。 我们可以根据应用要求提出替代多芯片解决方案。

    感谢您指出 NRND/积极冲突。 我提交了一份内部资料请求,我应该在几天内收到答复。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lane! 如果我们需要其他支持来提供多芯片解决方案、我将联系我们。