This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:CDCV304输出占空比

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505, CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803509/cdcv304-cdcv304-output-duty-cycle

器件型号:CDCV304
主题中讨论的其他器件:CDCVF2505

尊敬的 TI 专家:

在我们的设计中、CDCV304PW 用于扇出到 CP/CPLD/FPGA/PHY 的四个25MHz 时钟、 我们发现25MHz 输出占空比为44.692%~45.150%、这不符合我们的应用 要求(45%~55%)、

现在 、25MHz 输入占空比大约为50%、  您有没有更好的建议可以促进占空比?

我还附上了我的原理图和测试波形以供您检查、谢谢!

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我检查了原理图、看起来不错。 所有输出是否具有相同的占空比?

    您是否已尝试调整 R289? 该值可能会对占空比产生一些影响。

    CDCVF2505是一款具有兼容引脚的器件、可提供所需的功能。 如果50%输出占空比是一个关键要求、请考虑 CDCVF2505。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的大力支持、我们将尝试调整 R289、

    还有一个问题、我在 CDCV304数据表上找不到任何占空比参数、您能为我显示它们吗?

    CDCV304和 CDCVF2505之间的成本如何、 您能为 我提供一些 CDCVF2505样片吗、谢谢!

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    CDCV304数据表中没有占空比规格。

    两种器件的成本似乎相似。 TI 最近在此处更改了样片申请流程。 要申请样片、请按照以下链接中的说明进行操作: www.ti.com/.../sample-request.html

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复、这对我大有帮助!

    此致、

    Bruce