This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lmx 2572斜坡

Guru**** 2548010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803411/lmx-2572-ramping

目前、我很难尝试将 LMX 2572连接到 Ramp。 我想使用以下参数设置我的斜坡:

起始频率:100MHz

停止频率:3GHz

步长:1MHz

我使用的是 TICS Pro 软件、已阅读了《LMX 2572EVM 指令手册》和数据表中有关斜坡的所有章节。

我仍然不明白为什么我无法设置正确的值。

是否有方法可以快速测试此电路板上的斜升特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    我不熟悉频率渐升。 我的同事 Dean 不在办公室。 明天我会让他回到你身边。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    自动斜坡不会改变 CHDIV 值、因此在斜坡期间 CHDIV 必须保持恒定。 在您的用例中、CHDIV 将发生变化、您不能使用斜坡来实现此扫描。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、

    您是否知道我是否可以在前面提到的频率范围内使用手动模式进行斜升?

    此致、
    -Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo、

    对于斜升、我们首先应该意识到以下限制:
    如果斜坡频率变化过大、VCO 必须重新校准。 如果您允许、零件将自动执行此操作、但您需要注意。 此频率变化量随 VCO 频率而变化、但变化量大约为10MHz。
    2.必须手动更改通道分频器。
    最小 VCO 频率为3200MHz、最大 VCO 分频器为256、因此这是12.5MHz 的最小输出频率、高于您指定的10MHz


    那么、现在选择斜升类型。 如果您选择自动斜升、请注意 VCO 将具有这些校准中断。 您可以设置频率和所需时间、但可以等待的最大频率变化和可以指定的最小长度。

    如果您选择手动引脚斜升、则只需使用引脚手动使斜升和斜降。 但随着通道分频器的变化、阶跃也会发生变化。

    因此、在本例中、您需要定义一个斜坡步长。 但是、由于这是在 VCO 频率下定义的、让我们开始讨论 VCO 频率。 因此、您可以在 VCO 上从3200斜升至6400MHz。 或者、如果您除以32、它看起来像是100至200 MHz。 无论您是手动进行引脚斜升还是自动斜升、该 VCO 频率都是相同的。 在这种情况下、手动引脚斜升可能更有意义、因为中间有一些编程。 也许可以这样做:

    将 outptu 分频器设置为256
    将 VCO 从3200斜升至6400MHz、输出范围为12.5至25MHz

    将 outptu 分频器更改为128
    将 VCO 从3200斜升至6400MHz、输出范围为25-50MHz

    (笑声)


    等等。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Dean