This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803434/lmk04828-lmk04828

器件型号:LMK04828

尊敬的:

我有一位客户使用两块电路板、这两块电路板都包含许多具有 JESD204B 协议的 ADC、 每个电路板独立使用晶体和 LMK04828、  LMK04828的输出 SYSREF 将为 ADC 提供时钟、 因此他希望了解如何实现两块电路板的 LMK04828之间的同步、 也就是说  ,SYSREF 的同步。 这对于该应用是否可行? 请 给我一些建议、非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    肯定可以同步两个 LMK04828。 您可以就此申请向我发送电子邮件吗? 我需要一些有关应用程序和客户的信息、然后才能提供更多建议。

    此致、