This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在同步和 PFD 模式下等待10ms

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/803124/lmx2594-10ms-wait-in-sync-and-pfd-mode

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2592

大家好、团队、

我对 LMX2594有如下问题。 请在下面回答吗?

1) 1)初始上电序列编程中的等待时间为10ms

同步模式运行时、我们应该在哪里添加10ms 等待时间、例如类别2同步?

以下顺序是否正确?

器件加电
程序复位= 1
程序复位= 0
程序寄存器109.
程序寄存器108.

程序寄存器1
对 Reg0进行编程以启用同步模式
等待10ms
为 FCAL_EN 编程 Reg0

2) 2) PFD 控制

我们可以使用 LMX2592更改 PFD 模式。 但是、在 LMX2594中、似乎没有用于该设置的寄存器。

在 LMX2594默认设置中、使用哪种 PFD 模式、双通道还是单通道?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato-San:

    我建议在不首先同步的情况下进行初始上电。
    在 Vcc 加电完成后启用 SYNC 或其他功能。

    LMX2594使用双 PFD。 虽然可以使用单个 PFD 模式(可配置)、但我们认为不需要使用单个 PFD 模式、因此我们隐藏了寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的回答。
    a)或 b)以下哪一项针对同步模式加电进行了更正?

    A)
    程序复位= 1
    程序复位= 0
    按相反的顺序对寄存器进行编程(Reg109 - Reg0)
    等待10ms
    对 Reg0进行编程以启用同步模式
    为 FCAL_EN 编程 Reg0



    B)
    程序复位= 1
    程序复位= 0
    按相反的顺序对寄存器进行编程(Reg109 - Reg0)
    等待10ms
    为 FCAL_EN 编程 Reg0
    对 Reg0进行编程以启用同步模式
    为 FCAL_EN 编程 Reg0

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    以下哪项是10ms a)或 b)的正确时序?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato-San:

    (b)更好、但我认为不需要最后的 R0编程步骤、因为 SYNC 和 FCAL_EN 都位于 R0中。