请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 设计。
LMK04828经过设计并可进行测试。
对于 LMK04828、使用 TG5032CGN (VC-TCXO)作为 OSC 输入。
http://www.vc-tcxo.com/uploadfiles/files/20180801181359_1597.pdf
LMK04828的 CP-OUT 会发生振动。
如果未使用 CP-out、则不会发生抖动。
如果我不使用 CP-out、是否会出现问题?
谢谢你