This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:最大扇出/输出驱动电流是多少?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802703/lmk00804b-what-is-the-maximum-fan-out-output-drive-current

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

数据表的第7.7节提到了 VOH 输出高电压和 VOL 输出低电压、但最大输出驱动电流又如何? 我的负载为+/- 10uA (TI 的 AM26LV31E)、LMK00804B 能否驱动 AM26LV31E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK00804B 应该可以驱动+/-10uA。 表6.6下的表注1显示了在输出端接至 VDDO/2的50欧姆电阻时测量的 VOH/VOL 值、指示 mA 阶上的电流消耗。

    例如、对于 VDDO = 3.3V、我们的 VOHmin = 2.6V。 这样 IOH =(VOH - VDDO/2)/50 = 19mA。

    此致、
    通道