This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:CDCM7005

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802103/cdcm7005-cdcm7005

器件型号:CDCM7005

您好!

我们正在 项目中使用 CDCM7005RGZT 时钟同步器、在此项目中、我们将 XLP73V153.600000I 用作压控振荡   器、该振荡器从 CDCM7005 - CP_OUT 引脚获取控制电压。

根据数据表、可以了解默认情况下、CP-OUT 引脚提供的电压是 VCC_CP 引脚的一半。 我们在 VCC_CP 引脚中提供了3.3V 电压、我们预计从 CP 输出引脚获得1.65V 电压。

但我们从 CP-OUT 引脚获得3V 电压、您能就此问题提出建议吗?  我们还可以发现时钟在 kHz 范围内有振荡。

特此附上原理图供您参考。

谢谢你

此致、

阿玛尔纳斯 G

g.amarnath17@gmail.com

e2e.ti.com/.../CLOCK-SYNCHRONIZER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amarnath、

    请在论坛上查看此帖子、它与您的描述类似: e2e.ti.com/.../2590263

    "我认为问题在于 VCXO 的 VC 引脚的输入阻抗太低。 因此、当电荷泵处于关断状态时、存在严重的泄漏电流。
    有几种方法可以解决这个问题:
    使用具有更高 VC 引脚输入阻抗的 VCXO
    2.使用更高的 FPD (大约1MHz)
    3.使用更高的电荷泵电流"

    此致、
    通道