This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:LMX2433EVAL 使用情况

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801721/lmx2430-lmx2433eval-usage

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件: USB2ANY


你好

我的客户打算将 LMX2430用于2019车型。

客户希望很快使用 Win10 (或 Win 7) PC 评估 EVM。


因此、我建议使用 LMX2433EVM (替换为 LMX2430样片)和

使用 USB2ANY Explorer 软件。


此外 、我在中未找到 LMK2433说明

LMX2433EVM 用户指南中的"适配器板"列表。

因此、我建议客户直接从 USB2ANY 连接

EVM。


www.tij.co.jp/.../snau049a.pdf


这是个问题


问题1.


请告诉我从 USB2ANY (J4) n 到 LMK2433EVM 的连接。

USB2ANY               至          LMX2433EVM

SCLK (3)              ...             CLK
SIMO(7)? SOMI (8)?      (笑声)      数据
CS(9)?                 (笑声)                低
                                 

问题2.


我找不到 USB2ANY Explorer 软件的手册、

但请告诉我语法。

客户在 写入数据窗口中直接以十六进制格式写入?

在 USB2ANY 软件中、您是否有写入数据窗口的语法?


此致

e2e.ti.com/.../question_5F00_about_5F00_LMK2433EVM-usage.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    请在 以下位置找到 USB2ANY 库和 API 参考:e2e.ti.com/.../software-development-kit.zip

    API 参考文档还提供 USB2ANY 的详细引脚说明。 您可以在该文档中找到问题1的答案。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao San

    感谢您的快速回答,但我的问题不是 USB2ANY 引脚说明(我从 这个*中知道)

    *

    www.ti.com/.../snau228.pdf

    我的问题更简单、并在下面再次说明。

    请 再次检查吗?

    问题1.


    请告诉我从 USB2ANY (J4) n 到 LMK2433EVM 的连接。

    USB2ANY               更改为                 LMX2433EVM

    SCLK (3)                               CLK
    SIMO(7)? SOMI (8)?   哪一项是正确的?   对   数据
    CS(9)?                 (笑声)                        更改为 LE
                                     

    问题2.


    我找不到 USB2ANY Explorer 软件的手册、

    但请告诉我语法。

    客户在 写入数据窗口中直接以十六进制格式写入?

     在 USB2ANY 软件中、您是否有写入数据窗口的语法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji-San、

    它应该是从器件输入主器件输出(SIMO)、以便微控制器向器件写入寄存器。

    如果客户希望写入原始寄存器、则可以使用 Ticspro。 它允许用户直接写入寄存器。 只需在 TI.com 中搜索 Ticspro 即可

    如果用户希望使用脚本来控制 USB2ANY、我发送的 DLL 库和 API 函数非常强大且易于使用。 我想说这是更好的选择。 我不知道.exe 应用程序的任何语法。 请查看我之前发送的 zip 文件中包含的内容。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hao San
    感谢您的回答。