This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485Q-Q1:如何生成750MHz 和2.5MHz 的2个时钟?

Guru**** 2596505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801905/lmx2485q-q1-how-to-generate-2-clocks-at-750mhz-and-2-5mhz

器件型号:LMX2485Q-Q1

大家好、

我尝试弄清楚我是否可以使用 LMX2485-Q1生成750MHz 和2.5MHz 时钟。 我知道它有两个通道、但我不确定750MHz 和2.5MHz 的最佳使用通道、以及是否可能使用2.5MHz。 观察分压器值、看起来不太可能。 请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    数据表显示、该器件仅降至500MHz、因此恐怕无法达到2.5MHz。 即使它确实能够降低到2.5MHz、我们也无法保证性能。

    此致、
    Hao