This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:LVPECL 输出电平规格

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801556/cdce62005-lvpecl-output-level-specifications

器件型号:CDCE62005

对于 LVPECL 输出,VOH 最大值规格为 Vcc-0.88或 Vcc=3.3V 时为2.42V。 最小电压 为 VCC-2.02或 Vcc=3.3V 时的1.28V。 这可在每个 LVPECL 输出上提供高达1.14V 的摆幅、或高达2.28V 的差动摆幅。 即使我们假设 VOH 和 VOL 的标称电平处于最小和最大规格之间的中间位置、我们也会得到1.66V 差分摆幅。

那么、规范的含义是什么:|VOD|差分输出电压? 其额定电压介于610和970 mV 之间。 这是否用作差分峰峰值输出摆幅? 如果是这样、似乎与我们将从各个输出的组合 VOH 和 VOL 值计算的值不符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、|VOD|是差分输出峰-峰值摆幅。 |VOD|= UxP - UxN;换句话说、差分输出电压幅度是输出高电平和低电平之间的差值。

    当 UxP 和 UxN 信号具有相同的共模电平和单端摆幅时、表示单端摆幅等于差分摆幅。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我理解正确、VOD (p-p)将等于2 X| VOD|? 这似乎是一种指定差分输出摆幅的奇怪方法、但如果是这种情况、我想这是有道理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    差分输出摆幅为|VOD|。 VOD (p-p)不是数据表参数。 您对 VOD (p-p)的确切要求是什么?

    为了重申上述内容、UxP 和 UxN 信号具有相同的共模电平和单端摆幅;UxP (hi)= UxN (hi)和 UxP (lo)=UxN (lo)

    这意味着单端摆幅等于差动摆幅;|VOD|=|UxP (hi)- UxN (lo)|=|UxP (lo)- UxN (hi)|= UxP (hi)- UxP (lo)=|Vous|

    此致、
    通道