This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:REFP 上的下拉/上拉电阻器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800145/cdci6214-pulldown-pullup-resistor-on-refp

器件型号:CDCI6214

您好!

我对 CDCI6214的 REFP PAD 有疑问。 此引脚上是否有任何内部上拉或下拉电阻器? 数据表仅讨论输入电容、但未显示输入电阻或输入泄漏电流。

提前感谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我正在内部检查此信息。 我应该在几天内得到回复。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在 XTAL 模式和 CMOS 输入模式下、REFP 上没有内部上拉/下拉电阻。

    此致、
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的快速回复、但您能再次检查一下。

    我将讨论 REFP (引脚5)、就我的待机模式而言、它没有 XTAL 模式。 我们测量的接地电阻约为40千欧。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    为了增加 Liam 的响应、当配置为 XTAL / CMOS 输入模式时、REFP 上没有内部上拉/下拉电阻。

    对于差分输入模式、REFP/N 连接到内部交流耦合电容器、后跟一个上拉电阻器。 上拉电阻器的标称值为~50k。

    此致、
    通道