This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010唤醒信号作为 Arduino 从睡眠模式唤醒而不进行复位的中断

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801273/tpl5010-tpl5010-wake-signal-as-interrupt-for-arduino-to-wakeup-from-sleep-mode-without-resetting-it

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件: LMC555

我是否可以使用 tpl5010的唤醒信号作为中断来将 Arduino 从睡眠模式唤醒而不 重置 Arduino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    您可以使用 WAKE 信号作为中断将 Arduino 从睡眠模式唤醒、但除非先收到 DONE 信号、否则 WAKE 信号将不会生效。

    因此、如果 Arduino 可以向 TPL5010发送完成脉冲、然后进入睡眠模式、则在提示周期结束后、唤醒信号将再次脉冲。

    如果您希望使用简单的周期性信号以恒定的时间唤醒 Arduino、而无需 Arduino 输入、请查看 LMC555计时器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的回复、我正在寻找 一款低功耗2小时计时器。 我希望 tpl5010是最合适的一款