This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于寄存器设置的顺序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801633/lmk04828-about-the-order-of-register-setting

器件型号:LMK04828

尊敬的所有人:

我的日本客户对 LMK04828有疑问。 问题如下:

加电后、将 F1h 写入 SPI 的地址、并在该地址之后立即读取相同的地址、将读取01h。 设置其他寄存器后、如果地址0x106再次被读取、F1h 将被读取。 (不会重写为0x106。) 是否有任何规格在设置某些寄存器后无法反映该值?

出现这种现象的其他寄存器在0x10E、116、11E、126、12E、 136、144。

此功能由用于 FPGA 控制 SPI 的调试工具(Vivado 逻辑分析仪)进行确认。

随附的是当前执行的寄存器的设置。 注释将添加到输出到控制台的东西中。

e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_register-WR.txt

请帮帮我

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../800066

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    状态机时钟可能足够慢、以至于寄存  器更新在寄存器更新完成之前无法完成-有关更多信息、请参阅 e2e.ti.com/.../2965770

    此致、