This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:有关25MHz 频率时钟振荡器的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801495/lmk61e2-question-about-clock-oscillator-with-25mhz-frequency

器件型号:LMK61E2

大家好、

   我的客户希望使用 LMK61E2等时钟振荡器、但频率应为25MHz。 请帮您提供推荐的器件吗? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    请查看时钟振荡器选择指南。 www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    感谢您的支持!
    根据选择指南、没有25MHz 的时钟振荡器。 我的理解是否正确? 谢谢!

    此致
    正泉路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    我也找不到任何东西。 我会问其他人。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    LMK61E2可编程为输出25MHz。 但默认情况下、25MHz 配置不会存储在 EEPROM 中。 用户可以通过 I2C 写入 EEPROM。 可以使用 Ticspro 评估此器件。

    此致、
    Hao