This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:设置1Hz 输出失败

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799890/bq32002-setting-output-of-1hz-is-unsuccessful

器件型号:BQ32002

您好!

我们需要测量 RTC 芯片的引脚7 IRQ 输出、配置为1Hz 或512HZ 的时钟输出。 寄存器22默认配置为0并输出512HZ。 当我们配置1Hz 输出时、寄存器22设置为0x1、设置不成功。 寄存器7已配置为0xc0。 为什么1Hz 的设置不成功、还有其他地方需要修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还必须在寄存器0x07 (CAL_CFG1)中设置 FT。 更多信息、请参阅数据表表表表1。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    0x07寄存器已设置为0xc0、即1100 0000。 否则、未检测到512HZ。 现在、1Hz 的开关频率取决于0x22寄存器的最后一位来确定它是1Hz 还是512hz。 0x22 (SFR)置位0x1、但仍读为0x00。该设置不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、在将0x1写入0x22 (SFR)时、该设置不会生效。 我想知道用于读取和写入的 I2C 时序是否符合数据表规格。
    您是否能够始终如一地成功回读正确的时间? 当您通过写操作更改时间时、能否读回正确的时间?

    对于1Hz 输出、OUT 的设置无关紧要。 作为调试步骤、您可以尝试将0x80写入0x07 (CAL_CFG1)。

    此致、
    通道