This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801202/cdcun1208lp-questions

器件型号:CDCUN1208LP

团队、

 我对 CDCUN1208LPRHBT 有疑问 有时 它能正常工作,有时它不能....

我观察到输入 LVCMOS 高于 VDD ... 器件对此敏感吗?

我的3.3V 电压在1.8V 之前出现。 这是可以的吗?  

我的电源转换率低于500us ...所以这应该是好的

有什么想法要检查什么?

有关原理图摘录、请直接与我联系。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 TI EVM 和 GUI 评估器件?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以。。。。只是引脚模式和无通信。。。对于核心电压来说、压摆率似乎太快了、部件不工作。。。太慢。。。。太快在数据表中未指定、但我降低了压摆率、现在工作得更好了。。。。。。仍然测试。