This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:是否可以使用外部 VTune?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801321/lmx2595-can-i-use-external-vtune

器件型号:LMX2595

你好

我可以为 LMX2595使用外部 VTune 吗?

示例:)外部 PFD (外部 PLL)的电荷泵->环路滤波器-> VTune -> LMX2595 (引脚35)


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    这是可能的、但在尝试锁定 VCO 之前、请确保您选择了正确的 VCO 内核(VCO_SEL)和 VCO 频带(VCO_CAPCTRL)。