This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:在不使用 ClockPro 的情况下、从 Windows PC 对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800887/cdce925-program-the-eeprom-from-a-windows-pc-without-using-clockpro

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件:CLOCKPROCDCM6208

您好!

是否有现成的解决方案可以在不使用 ClockPro 的情况下对 EEPROM 进行编程?

我希望用户只需单击一次即可轻松切换少数配置。

是否有任何现有的工具可以做到这一点? 否则、是否有任何 API 可用于构建我自己的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CDCE9xx 器件确实支持系统编程、因此如果您有其他一些用于多个配置的非易失性存储、则可以将感兴趣的特定配置编程到 EEPROM 中... 但是、您最终会磨损 EEPROM、数据表会对其进行1000个编程的评价。

    您更好的做法是、无需使用 EEPROM 即可直接对来自 MCU 或其他一些逻辑器件的几个配置进行编程、从而实现每次点击。

    另请参见 、CDCE (L) 9xx 系列的通用 I2C/EEPROM 使用

    请注意、有一个使用 MSP430将 设置编程到 CDCM6208 (该器件没有 EEPROM)的示例。  您可以利用该示例。  您需要更改的一件事是使用 I2C 而不是 SPI。  有关更多信息、请参阅 CDCM6208文件夹。

    73、
    Timothy