This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:如何使用 TICS-Pro 读取寄存器

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, LMK04826BEVM, USB2ANY, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800061/lmk04828bevm-how-to-read-register-using-tics-pro

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04826BEVM、 USB2ANY、 LMK04828

大家好、

我正在使用 LMK04828BEVM 和 LMK04826BEVM、并且无法读回寄存器。

当我单击"RAW Registers"选项卡中的[Read Register]按钮时、我有以下弹出窗口。

在上面的窗口中计时为"是"。

单击"OK"、然后弹出后续窗口。

我单击此处的"是"。 但是、当我读回原始寄存器选项卡中的寄存器时、返回的所有数据都是"0x00"。

如何实现寄存器读数? 您是否需要修改 EVM 原理图?

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    您能否点击"Read All Registers"并观察更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    情况是一样的。 我相信您可以使用 EVM 和 USB2ANY 完全重现此症状。

    默认情况下、LMK0482x-EVM 设置为3线 SPI 模式、但 USB2ANY 为4线 SPI。
    您需要更改模式和某些引脚设置。


    如果在 EVM 用户指南中对该过程进行了描述、或者在上述弹出窗口中回答"是"时、TIS-Pro GUI 会自动更改 SPI 设置、这将非常有帮助。

    我相信、在使用 GUI 读取寄存器时、每个用户都不会在这里停留。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    感谢您的反馈。 您是否能够使其正常工作?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    是的、我需要更改以下设置。

    您能否确保最新的 LMK04828/26 EVM 和 TICS-Pro GUI 是否需要这些功能?

    如果确实如此、我希望这些信息能帮助 EVM 用户。

    [禁用 SPI 3线模式]

    [将 PLL2_LD 输出设置更改为"输出(推挽)"和"SPI 回读"]

    此致、

    Kawai