This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:如何禁用 Y1上的输出

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800528/cdcel913-how-to-disable-the-output-on-y1

器件型号:CDCEL913

大家好、支持团队

我的理解是 Y1引脚上的输出可由 S0引脚控制。 我的客户认为他们 控制 EC 的 GPIO Y1输出。

如下表6所示、当 S0 = 0时、Y1为三态;当 S0 = 1时、Y1为使能。 Y1=3态意味着 Y1=禁用吗?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    用户可以为以下三个引脚预定义8种模式:

    表6是这三个引脚在芯片默认设置中的定义。 S1和 S2预定义为 I2C 的 CLK 和数据;S0预定义为启用/禁用所有输出。

    是当 Y1为三态时、意味着 Y1被禁用、输出不是0、而是高阻抗。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao
    谢谢!
    TAMIO