This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111EVM:查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799722/tpl5111evm-query

器件型号:TPL5111EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61029TPL5111

您好!

已测试直流/直流升压 EVK。

输出电压的 R2更改为1.5M Ω、更改为4.3V。

负载 VOUT 工作电压:4.3V

添加负载100mA 后、VOUT 将位降至4.12V。

添加了200mA 负载、VOUT 失效、无输出电压。

因为数据表 TPS61029 没有 Vin VS I out 图表读数。

我也不知道发生了什么、您能提供建议吗?

 


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    请发布一个以 TPS61029而不是 TPL5111开头的新问题。 我们的团队仅支持 TPL5111、但这个问题似乎与升压转换器有关。 另一个团队将回答有关 TPS61029的问题。

    此致、
    Hao