This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:需要定序?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799690/lmk04832evm-sequencing-required

器件型号:LMK04832EVM

Helllo 团队、

在 LMK04832EVM 上、所有电源平面都连接在公共点。 "LMK 输出的电源平面"、"VccPLLPlan"和"VccPLLPland_2nd "是否可以由3个不同的直流/直流/ LDO 供电? 是否有关于定序的任何要求? 数据表中没有信息。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果需要、可以使用不同的 LDO 或直流/直流转换器为 EVM 的不同部分供电。 此类配置的 EVM 没有板载引脚排列、但可以将导线焊接到跳线电阻器焊盘上、也可以使用电容器和非板载电源。 尽管 IC 旨在在所有输出上同时上电、但没有太多严格的定序要求。 需要记住以下几点:

    • 最后为 Vcc5_dig 加电、或与最后一个同步加电。 因此、对于 EVM、在分别为平面加电时、应在 VccPLLPlane 之前或与 VccPLLPlane 同时加电 VccCLKoutPlane 和 VccPLLPlane_2nd、因为 VccPLLPlane 包含 Vcc5_dig。
    • 将所有 I/O 保持在其各自的绝对最大电压范围内。 例如、时钟输出引脚不应在电源电压之前施加电压。 数字 I/O 引脚也是如此。
    • 最好在加电后对 IC 进行复位、以确保寄存器处于已知的默认状态。

    此致、