This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:将 LMX2572和 LMX2594同步在一起

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799744/lmx2594-syncing-lmx2572-and-lmx2594-together

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572LMX2595

您好!

我想知道 SYNC 引脚是否可用于对两个不同的 PLL 系列进行相位同步、例如 LMX2572和 LMX2594

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    理论上可以做到这一点、但我们从未尝试过。 LMX2594和 LMX2595之间的同步可放心使用、因为它们具有除倍频器以外的相同芯片/没有用于射频输出的倍频器。

    我想知道这种情况的用例是什么、因为为了同步两个器件、这两个器件的输出需要处于相同的频率。 尝试同步 LMX2572和 LMX2594时、LMX2594需要在输出频率方面与 LMX2572匹配、因此不能充分利用 LMX2594。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我看到、我认为它们可能处于不同的频率。 其理念是 Freq Ref 布线(振荡器+/-)长度相等、但 IC 内部的任何类型的延迟都可以使用 SYNC 引脚进行补偿、以微调相位。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果您希望从 OSCin 到输出的延迟是确定性的、则两个器件的输出频率不需要相同。 实际上、您只能与一个输出同步、因为在这种情况下、"SYNC"意味着从输入到输出的延迟是确定性的。 每次重启或重新校准 VCO 时、都会得到相同的延迟。 但是、您只能在 OSCin 和 RFout 的共分频频率下观察到这种确定性延迟。

    此致、
    Hao