This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:能否查看时钟设置的详细信息、如 TIC Pro 设置为抖动?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799438/lmx2594-can-check-detail-information-about-clock-set-like-as-jitter-by-tic-pro

器件型号:LMX2594

您好!

在 TICPro 设置时钟后、需要检查有关设置信息的详细信息、如时钟抖动。

能否查看时钟设置的详细信息、如 TIC Pro 设置为抖动?

如果是、如何检查?  

请告诉我详情。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    您可以使用 PLLatinum sim 仿真相位噪声、集成抖动等。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。

    只能使用 PLLatinum 进行检查?
    无法使用 TICSPro 进行检查?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    Ticspro 仅用于对器件进行编程、不进行仿真。 如果您需要计算环路滤波器、仿真集成抖动等、则需要下载 PLLatinum sim www.ti.com/.../pllatinumsim-sw

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的快速友好答复。

    我将关闭此案例。

    此致、
    Nicky