This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:图31中 LVCMOS 次级输入的电阻器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799187/lmk03328-resistors-for-lvcmos-secondary-input-in-figure-31

器件型号:LMK03328

大家好、

您能给我们以下问题的每一个意见吗?

Q1)。 在下图31中,为什么这里有125欧姆和375欧姆的电阻器? 由于 SECREF VIH (MAX)限制为2.6V、这些电阻分压器是否用于将3.3V CMOS 电平转换为2.5V CMOS?

Q2)。 为什么使用125欧姆和375欧姆? 这是否期望布线阻抗为125ohm?

Q3)。 我们是否可以使用其他电阻器值,如100欧姆和270欧姆? 需要照顾什么?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    1)是的、这是因为 SECREF 的 VIH 范围为1.4至2.6V、分压器转换为可接受的输出电平。

    2) 2)这些是任意选择的、以确保电压电平符合规格。 不需要、它不需要125欧姆的布线阻抗。

    3)是的、100欧姆和270欧姆也正常、只需确保 VIH 和 VIL 保持在数据表中提到的指定范围内即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu-San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Kawai