This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:5路输入同步

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/798883/lmk05318-5-input-sync-e

器件型号:LMK05318

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

对于 IEEE1588、LMK05318只有3个输入 DO SYNC-E、我们需要5个输入 SYNC-E 和1588

TI 是否有合适的解决方案可以共享?  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:
    LMK05318 PRIREF/SECREF 的外部基准开关(FPGA、CPLD 或其他时钟多路复用器)也可用于 SyncE 应用。
    例如、FPGA 的5个输入为 LMK05318 PRIREF 选择一个基准。 LMK05318仍可支持保持和无中断切换。

    肖恩